This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:根据湿敏等级的管理方法

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107745/lmk04832-management-method-according-to-moisture-sensitivity-level-s

器件型号:LMK04832

您好!

请提供用户指南文档、说明如何根据 LMK04832NKDR 的湿敏等级进行管理。

我的客户希望了解有关 LMK04832NKDR 何时烘烤的详细信息

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    根据封装信息、LMK04832是一款 MSL3器件、其地板寿命为168小时(7天)。 根据  IPC/JEDEC J-STD-033C (表4-1)中干燥安装或未安装 SMD 封装的参考条件表、我发现 对于厚度大于0.5mm 且 MSL3 <= 0.8mm 的 LMK04832NKDR、根据使用的温度和地板寿命计数器、有多种建议:

    125°C +10/-0°C、<5%相对湿度 125°C +10/-0°C、 <5%相对湿度 90°C + 8/-0°C、≤5% RH 90°C + 8/-0°C、≤5% RH 40°C +5/-0°C、≤5% RH 40°C +5/-0°C、≤5% RH
    超过地板寿命> 72小时 超过地板寿命< 72小时 超过地板寿命> 72小时 超过地板寿命< 72小时 超过地板寿命> 72小时 超过地板寿命< 72小时
    4小时 3小时 16小时 13小时 4天 3天

    请注意、40°C 的条件(如果严格控制)适用于卷带工艺(包括仍在卷带中的 LMK04832NKDR)-但超过40°C 会导致卷带中的材料属性变化、这会影响半导体材料。 其他条件仅适用于与原始包装分离的暴露材料。

    此致、

    Derek Payne