请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00338 您好!
我的客户希望在以下条件下计算 LMK00338的最大电流消耗。
- OSCin
- 所有8通道 HCSL 输出
在这种情况下、最大电流消耗如下:
最大电流消耗
=ICC_CORE (选择 OSCin)+ICC_HCSL+ICCO_HCSL
=13.5mA+38.5mA+84mA
=136mA
正确吗? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。