This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:LMK00338的最大电流消耗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107689/lmk00338-max-current-consumption-of-lmk00338

器件型号:LMK00338

您好!

我的客户希望在以下条件下计算 LMK00338的最大电流消耗。

  • OSCin
  • 所有8通道 HCSL 输出

在这种情况下、最大电流消耗如下:

最大电流消耗
=ICC_CORE (选择 OSCin)+ICC_HCSL+ICCO_HCSL
=13.5mA+38.5mA+84mA
=136mA

正确吗?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈托里-圣、

    ICC 的计算公式如下:

    ICC_TOTAL = ICC_CORE + ICC_BANK_A + ICC_BANK_B + ICC_CMOS + ICCO_BANK_A + ICCO_BANK_B + ICCO_CMOS

    ICC_TOTAL =13.5 + 38.5 + 38.5 + 0 + 84 + 84 + 0

    ICC_TOTAL = 258.5mA

    注意: ICCO_BANK_x 包括负载电流。

    另请参阅数据表中的第9节"电源建议"。

    此致、

    Julian