Other Parts Discussed in Thread: LMK05318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318 大家好、这是我第一次使用 LMK05318。 在自然通风条件下正常运行时、预计会出现何种温升。 从数据表中、我看到磁芯通常约为0.75W、因此、即使四舍五入到1W、以允许裕度和其他负载在9度/c/W 时出现9度的上升。 我实际上看到20摄氏度的上升、这是一个令人担忧的问题。 此外,虽然我有500MHz 的旋塞,但在加电时没有输出是这种情况,或者是否需要对该部件进行编程才能获得输出? 引脚9连接至低电平、引脚8通过5k 拉至3.3V、引脚13拉至3.3V via10k。 所有电源输入均通过 LC 滤波器从3.3V 馈送。 输出端无直流负载。500MHz 差分交流耦合到 PRIREF P/N 输入。 有什么意见和建议? 谢谢。