This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:频率合成器偶尔不响应

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1106019/lmx2595evm-occasional-non-responsiveness-of-frequency-synthesizer

器件型号:LMX2595EVM

您好、E2E 社区、

我使用 LMX2595EVM 在不同频率之间快速切换、但有时我发现合成器会以不确定的方式切换到错误的频率。 合成器切换到正确频率的时间为90%、而不切换的时间为10%(以及不切换的时间的10%、LOCK_DETECT 不变为高电平)。 我从建议的配置序列开始-将寄存器从 R78编程到 R00。 然后、对于我要切换到的每个频率、我对以下内容进行编程(我正在使用完全辅助 VCO 校准模式-强制 VCO_SEL、DAC_ISET 和 CAPCTRL 的强制寄存器已在配置序列中编程)。

0) 0)更改 PLL N

1) 1)更改 PLL 分子

2) 2)更改 PLL 分母

3) 3)更改 PFD_DELAY_SEL

4) 4)切换 VCO_2X_EN

5) 5)切换 outa_MUX

6) 6)更改 VCO_SEL

7) 7)更改 DAC_ISET

8) 8)更改 CAPCTRL

我怀疑此问题是由我使用完全辅助校准引起的、因为当我添加步骤(9)设置 FCAL_EN 时、此问题似乎消失了、据我了解、该步骤不会利用完全辅助 VCO 校准。

我是否可以采取任何措施来避免这些偶尔出现的断续? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将在本周晚些时候对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    谢谢。 我有一些其他信息。

    当 LMX 没有响应(它没有响应的时间的10%)时、它实际上不会切换到不正确的频率、而是完全不输出任何内容、至少我在频谱图上看不到任何内容。 此外、当切换到更高的频率(如18GHz)时、此问题似乎最常发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请划伤它。 即使我发送至全辅助校准的位每次都相同、LMX 实际上现在和之后都切换到错误的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进一步调查之后、我有其他信息。 我发现断开我的100MHz 基准会使我的 PLL 始终锁定到错误的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我需要澄清的问题:

    OUT_FORCE = 1且 OUT_MUTE = 0?

    2.您是否每次切换频率时都使用 FCAL_EN = 1对 R0进行编程?

    3.当发生故障时,如果您再次写入相同的寄存器,是否可以解决问题?

    4.发生故障时、您是否会检查引脚3、引脚33、引脚27、引脚38和引脚35上的电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT_FORCE = 1且 OUT_MUTE = 0

    2.不,我没有

    3.这样可以解决问题。 PLL 不再间歇性地转至不正确的频率。 现在、我遇到了另一个问题。 在不同频率之间切换大约10分钟后、PLL 停止响应。 我发送它的位流不变、但 PLL 决定在一段时间后停止输出任何频率。

    4.我很难做到这一点,因为我有评估板,而且没有获得此类测量的测试点。 但是、如果事实证明这些测量有助于诊断此问题、我可以使用放大镜和尖头示波器探头来获得这些测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我错误地判断了我之前在第3次会议上的发言。 PLL 的作用和响应与我最初在最初的问题声明中所说的一样。