This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:确认 LMK04828可以生成10MHz 时钟。

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1105164/lmk04828-confirm-that-lmk04828-can-generate-10mhz-clock

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: ADC34J25

尊敬的产品线工程师

  我的客户对 LMK04828有以下问题。

  "您能帮我仔细检查该器件能否为正常时钟生成10MHz 频率? 我的意思是,我不想使用 JESD SYSREF/SYNC 函数。”

 此处所需的 VCO 频率为3000MHz。

 

非常感谢!

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    SDCLK 分频器高达32、SDCLK 不能输出10MHz。

    我们必须使用 SYSREF 分频器来实现10MHz 的连续时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    我是来自飞利浦的射频工程师 Brooke。 我在条例草案中提出这项质询。 感谢您的讲解。

    此处的 VCO1输出指定为3000MHz、因此我使用 SDCLK 分频器获取用于 ADC/DAC 的300m 和150m 时钟。

    从您的回答中、我能否确认此10MHz 时钟可用于器件时钟? 我想使用此10MHz 来驱动 PCB 板上的其他器件。

    如何将芯片的 SYSREF/SYNC 部分设置为使用10MHz 作为器件时钟? 在硬件中将10MHz 用于器件时钟时、应注意哪些事项?

    此10MHz 频率是否会获得高于300m 和150m 的采样相位噪声/抖动性能?

    感谢您的回复。

    此致、

    Brooke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brooke、

    SYSREF 模块可配置为生成连续时钟或脉冲。 如上图所示、我们只需使用 SYSREF 模块的分频器对 VCO 时钟进行分频。 SDCLKout1的输出是一个连续10MHz 时钟。  

    SYSREF 分频器具有与时钟分频器相同的性能、其附加抖动几乎相同。

    建议使用 TICS Pro 设置所需的配置、以便获得正确的寄存器设置。 很难通过读取数据表来设置正确的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您的快速信赖。  

    我手上有一个 ADC34J25演示板、它具有 LMK04828。 在这里、我想使用外部参考时钟(来自 Keysight N9010A 10MHz 输出)来锁定 PLL1和 PLL2。 在这里、我想为 LMK04828使用双环路模式。 此演示板具有一个用于 PLL1的100MHz VCXO。

    请参阅以下 PLL1、PLL2、SYSREF/SYNC 和 CLK 输出的配置:

    在演示板中、我可以看到 LED D4为绿色、而 LED D1、D2和 D3未打开。

    从我的角度来看、我认为 LMK04828现在还没有锁定。

    请帮我检查 LMK04828的上述配置吗? 感谢你能抽出时间。

    请参阅下面有关 PLL1的 VCXO 部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brooke、

    能否共享用于 LMK04828编程的配置文件以查看寄存器写入详细信息?

    从配置映像中、对于 PLL1锁定、STATUS_LD1 (D3)应打开、并且似乎未锁定 PLL1。

    下面是快速更新的配置文件 FYR。您可以转换为 ADC GUI 预期的配置格式、并更改适当的输出通道、然后在您的板中尝试。

    e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_10MCLKin1_5F00_100MOSCin_5F00_10MSYSREF.tcse2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_10MCLKin1_5F00_100MOSCin_5F00_10MSYSREF.txt

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我认为我找到了根本原因。

    在我的配置中、我只将寄存器0x15B 从0x14更改为0xD4、 并且 STATUS_LD1 (D3) 以绿色亮起。

    您能否让我确认这是 LMK 现在被锁定的状态?

    请参阅该寄存器0x15B。 从0x14到0xD4、LMK 可以锁定的原因是什么? 您最好能给我更多的解释。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brooke、

    为 PLL1的数字锁定检测设置 PLL1_WND_SIZE。 根据 PLL1基准和反馈之间的相位误差设置的窗口大小。 如果它们之间存在更多相位误差、则需要增大窗口大小。STATUS_LD1将显示 PLL1的锁定检测。 PLL1_WND_SIZE POR 默认值为0x3、并保持不变、窗口大小越小、PFD 频率越高。

    是的、如果 STATUS_LD1 (D3)处于打开状态、则表示针对给定设置锁定了 PLL1。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢详细的解释。

    这里有一个 EVM- TSW14J56、我用于连接另一个 EVM-ADC34J25。 当我使用 FMC 连接器连接这两个 EVM 时、我打开 GUI 以捕获数据、但在 HSDC Pro 上、我有一个 Isse、如下所示。

    请告诉我背后的问题是什么? 我是否需要在这两个 EVM 之间使用其他连接器?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brooke、

    我会将此主题重新分配给数据转换器团队、他们可以在 HSDC 专业版工具问题/错误上为您提供支持。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pal。 我已经解决了这个问题。 因为我的电源电流限制。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 然后、假设问题已解决、我将关闭此主题。

    您可以随时回复此主题或打开新问题。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal