This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:动态数字延迟示例

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1106101/lmk04832-dynamic-digital-delay-example

器件型号:LMK04832

我们尝试使用 LMK04832动态数字延迟。
数据表中的示例用作参考、但我想检查以下内容。

(在数据表 p34 :8.3.4.3单个和多个动态数字延迟示例中)

假设器件已具有以下初始配置:
•VCO 频率:2949.12MHz
•CLKout0 = 368.64MHz、DCLK0_1_DIV = 8
•CLKout2 = 368.64MHz、DCLK2_3_DIV = 8
以下步骤说明了上述示例:
1、设置 DCLK2_3_DDLY = 4。 CLKout2延迟的第一部分

为什么要将 DCLK2_3_DDLY 设置为4?

我们使用0延迟模式、了解用于反馈的 CLKout 不能延迟是否正确?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我们已经通过电子邮件进行了介绍。 现在关闭此主题。  

    请随时通过电子邮件回复或在此处填写以了解更多问题。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal