This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:全辅助校准-频率选择

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1105570/lmx2572-full-assist-calibration---frequency-selection

器件型号:LMX2572

你好

我们有一个使用 LMX2572的超宽带合成器设计。 我们需要针对整个 VCO 范围内的任何频率实现快速锁定、即3.2GHz 至6.4GHz。  

因此、我们需要使用完全辅助模式、我的问题是、执行自动校准的建议频率点数是多少、以便我们构建查找表?

其理念是、在使用中、软件将使用最接近所需频率的表频率条目、并且仍然实现大约25us 的锁定时间。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    整个 VCO 范围内的400至500点应该 足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢这一建议。 我们将开始每10 MHz (320点)进行一次校准、看看我们是如何进行的。

    再次感谢。