This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828 CLKOUT 杂散频率

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1105749/lmk04828-lmk04828-clkout-spurious-frequency

器件型号:LMK04828

您好,

我们在定制板上使用 LMK04828芯 片并生成256MHz 时钟和4MHz SYSREF、我们看到 CLK 输出上出现25KHz 杂散。
我想在两个案例中介绍我的问题

案例1:
我们有一个 EVAL 板、该板使用 LMKIN0 =10MHz 的 LMK 芯片和 DAC、外部 VCXO 为160MHz、生成256MHz 时钟和
4MHz SYSREF。  CLKOUT 非常干净、没有任何杂散。

案例2:

在我们具有 LMK04828芯片并生成256MHz 时钟和4MHz SYSREF 的定制板中、我们发现除了中心之外、还有两个频率为25KHz 的杂散
我们认为它是由设计中使用的 VCO (2560MHz)和外部 VCXO (100MHz)的组合生成的

e2e.ti.com/.../8422.VCO2560MHz_5F00_configuration.txt

请向我们提供 CLKOUT 上杂散的原因、因为我们的 RFSoC DAC 输出也具有相同的杂散