Other Parts Discussed in Thread: LMK05028
主题中讨论的其他器件:LMK05028
起亚山
请就我下面的问题提供建议。
问题1. TICSPRO GUI 上的验证计时器框(IN0的左侧和右侧)有两个复选标记、
它们对结果有何影响?
问题2. 有 Trefvalid 参数 (.01S 至12.8s),它对结果有何影响。
问题3. 当基准频率低至67kHz 时、无需开启验证计时器
(而不是频率检测阈值复选框) DPLL 未锁定。
为什么会发生这种情况?
频率被归类为低频的频率是多少?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
您提供的.TCS 文件不起作用。
状态0和状态1的 LED 保持亮起、输出时钟与参考时钟保持同步
尽管发出了软复位。
但是、当我尝试关闭 验证计时器复选框时、状态0和状态1的 LED 熄灭、以及
输出时钟与参考时钟保持对比
在这种情况下、尽管打开了频率检测阈值复选框、DPPL 仍被锁定。

我并不完全相信此操作是针对"无锁定"问题的适当而稳健的解决方法、
并希望了解有关参考有效性检查机制的更多信息。
是否有任何文档描述 了参考有效性检查的详细机制?
Mita