This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:您提供的.TCS 文件不起作用

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1105620/lmk05028evm-the-tcs-files-you-provided-me-did-not-work

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

起亚山

请就我下面的问题提供建议。

问题1.    TICSPRO GUI 上的验证计时器框(IN0的左侧和右侧)有两个复选标记、
     它们对结果有何影响?

问题2. 有 Trefvalid 参数 (.01S 至12.8s),它对结果有何影响。

问题3. 当基准频率低至67kHz 时、无需开启验证计时器
    (而不是频率检测阈值复选框) DPLL 未锁定。
   为什么会发生这种情况?
   频率被归类为低频的频率是多少?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

您提供的.TCS 文件不起作用。

状态0和状态1的 LED 保持亮起、输出时钟与参考时钟保持同步

尽管发出了软复位。

但是、当我尝试关闭 验证计时器复选框时、状态0和状态1的 LED 熄灭、以及

输出时钟与参考时钟保持对比

在这种情况下、尽管打开了频率检测阈值复选框、DPPL 仍被锁定。

我并不完全相信此操作是针对"无锁定"问题的适当而稳健的解决方法、

并希望了解有关参考有效性检查机制的更多信息。

是否有任何文档描述    了参考有效性检查的详细机制?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mita、

    1.黄色突出显示的复选框表示正在使用 IN0。 蓝色圆圈中的复选框启用验证计时器。 验证计时器用于设置器件在开始尝试验证基准电压之前等待的时间量。 黑色圆圈中的复选框启用频率检测阈值。 频率检测阈值用于设置器件将认为基准有效的 ppm 范围。  所有这三个都应启用。

    TrefVALID 决定了器件开始尝试验证基准电压之前等待的时间量。

    3.验证计时器复选框(黄色突出显示的复选框和蓝色圆圈的复选框)都需要 始终启用。 如果禁用了这些引脚、则会将任何基准视为有效、因此不会成为 DPLL 的准确状态。

    对于差分输入、LMK05028可接受5MHz 至750MHz 之间的任何频率。  对于单端输入、LMK05028可接受1Hz 至250MHz 之间的任何频率。

      数据表中的第9.3.8.3节"基准输入监控"(第36至38页)对所有基准监控器进行了说明。 以下是这些部分的片段:

    设备运行时,您能否发送状态页的图片?

    请按照下面所示显示整个页面。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚山

    感谢您或您的快速回答。

    Mita