This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:TICS Pro 与数据表寄存器映射差异

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1104927/lmx2592-tics-pro-vs-datasheet-register-mapping-discrepancy

器件型号:LMX2592

您好!

在查看 LMX2592的寄存器时、我是否应该假设 TICS Pro 具有最新的寄存器字段和更新? 我注意到技术文档下列出的数据表与 TICS Pro 应用程序之间存在差异、并希望在正确的字段上进行一些澄清。



寄存器11、12、37、38、40、 41、44和45  的数据表中列出了字段、但上下文部分中 Raw Registers 选项卡下的 TICS Pro 中没有字段。


R30:在 TICS Pro 中、PLL 选项卡将 VCO 倍频器列为寄存器30字段(与数据表中以位零列出的字段保持线)、但 Raw Registers 选项卡不会列出该字段、而是在数据表中没有列出 VCO_band 字段。

数据表:  

TICS 专业版:

PLL 选项卡-

 

"Raw Registers"选项卡-


对于 R13、字段 PFD_CTL 、存在不同的位映射。

TICS Pro:位0-11

数据表:位8-9

感谢你能抽出时间。

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    感谢您的反馈、我将深入研究这一点并进行相应的更改。 我稍后会告诉您哪一个是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    前两个问题是 GUI 问题、我们稍后将对此进行修复。

    R13、TICS Pro 正确、我们需要修改数据表。 PFD_CTL 为12位、但仅使用2 LSB。