This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:具有高动态范围的2级 FSK 调制

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1103362/lmx2571-2-level-fsk-modulation-with-high-dynamic-range

器件型号:LMX2571

尊敬的女士们、先生们

 

我们使用的 LMX2571非常新、我们喜欢使用6kSymb/s FSK 调制、该调制具有频谱优化和高动态范围。

 

您是否对拥有非常纯净的 TX 信号有好的建议? 目前、我们用8个离散频率移位来表示2 FSK 电平、并通过8个离散步长来近似计算低转换率、但也许有一种更好的方法来实现调制。

我们期待您的进一步建议、我们已经知道应用手册 SNAA309–2017年5月。

因此、浏览 I2S 似乎是一种解决方案。 我的问题是、是否还可以将 PIN 模式与正确设计的环路滤波器一起使用、从而使 环路滤波器完成脉冲整形?

 

我期待您的反馈、非常感谢您的反馈。

 

谢谢、此致、

Hanspeter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanspeter、

    环路滤波器不能 替代脉冲整形滤波器、它们执行不同的操作。

    您已经尝试降低转换速率、如果这仍然不足以降低调制频谱、则需要 对数据和 I2S 模式进行脉冲整形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel

    感谢您的回答:您的回答符合我的预期。  

    如果是这种情况、您能告诉我三个外部 FSK 输入的用途是什么。 我想、由于 LMX2571是一款非常强大的器件、设计人员在设计时就考虑到了一些好主意、让这三个位可以从外部访问。 您能告诉我它们的主要目的是什么吗?

    我期待您的回复、谨致以最诚挚的问候、

    Hanspeter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanspeter、

    引脚模式提供了一种实现离散电平 FSK 调制的简单而直接的方法。 如果应用没有调制带宽限制、此合成器允许我们在不使用复杂硬件和软件的情况下进行 FSK 调制。

    请记住、该器件只是具有附加功能的合成器、不是特定于协议的器件(例如 蓝牙或 WiFi) ASIC。