This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:使用外部时钟

Guru**** 2929540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1104388/lmx2492evm-using-of-external-clock

器件型号:LMX2492EVM

我在我们的应用中使用 LMX2492EVM 作为信号发生器。我们希望为电路板提供外部参考时钟、以便与其他电路板同步。 需要从 PCB 板上移除两个 SMD 电阻器、数据表中提到了这一点、这并不是用户友好的。 除了移除电阻器、以便我们可以在电路板中使用外部参考时钟之外、还有其他方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我担心这是我们为了切换到使用不同的参考时钟而必须付出的最低努力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我们提供参考时钟的输出电压电平? 我们使用的是+/- 1.4V 外部时钟。 该电压电平是否足以证明外部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是0V 和2.8V 之间的单端方波时钟摆幅吗?  

    或介于+/-1.4V 之间的单端正弦波摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在+/- 1.4V 之间的单端正弦波摆幅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    这是一个7dBm 的信号、足以满足 EVM 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及 EVM 信号的最小值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    数据表具有输入信号要求。 EVM 的输入端具有6dB T 焊盘、您需要向数据表中指定的最小值添加6dB。