This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:关于 I2C 块读取操作

Guru**** 2509155 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1104411/lmk5b12204-regarding-the-i2c-block-read-operation

器件型号:LMK5B12204

您好!

我想知道这个 LMK5B12204的块读取操作。

我尝试了块写入操作、似乎已经成功完成。

但对于块读取、它只能成功获取第一个字节数据、而另一个数据使用0xFF 读取。

以下捕获的图像来自地址0x0000的前两个寄存器的块读取操作。

在我看来、捕获的图像似乎满足数据表的要求、但如果您对此有任何想法、请让我来看看。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在周五之前对此进行更新?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、但我无法完全理解相关内容。

    因此、我认为最好更详细地解释这个问题。

    我使用了两个字节地址模式访问作为数据表指南。

    我可以通过单个寄存器访问从0x0000地址读取前8个寄存器、如第59页"图9-36所示。 I2C 字节写入和读取传输"、如下所示。

    0x10、0x0B、0x35、0x42、0x19、0x0B、0x15、0x11

    我认为这些读数看起来与数据表中的值对应。

    但当我尝试以块模式读取这些寄存器时、如"图9-37所示。 I2C 块寄存器传输"、那么读取值如下

    0x10、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF

    即使在这个块模式访问中、I2C 通信也没有错误。

    上面的图像是为了显示当块模式只从0x0000读取两个寄存器时的时序和 ACK 响应。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经对照我在实验中执行的块读取、似乎您在第一次读取后没有发送 ACK 位。  我想这将中止读取。  当您完成后、在本例中、在第二个字节之后、这似乎可以/应该是高电平。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy。

    感谢您的详细帮助。