This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:请帮助检查 LMK1C1104的电路设计是否正确

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1104944/lmk1c1104-please-help-to-check-whether-the-circuit-design-of-lmk1c1104-is-correct

器件型号:LMK1C1104

您好,

我们的电路使用了 LMK1C1104器件。 我们的处理器需要三个1.8V 50MHz CMOS 时钟。 设计如下。 请帮助检查此设计是否存在任何问题。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我的原理图审阅:

    LMK1C1104:

    1. CLKIN:
      1. 更正了 LVCMOS 输入的33 Ω 输入端接。 无需更改。
    2. 1G:
      1. 连接到 VDD 以启用输出。 无需更改。
    3. VDD:
      1. 电源滤波电路正常。 无需更改。
    4. 输出:
      1. 对于 LVCMOS 输出、我们建议在输出引脚上放置一个33 Ω 的串联电阻器。
    5. GND:
      1. 接地。 无需更改。

    此致、

    起亚拉赫巴