This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:用于计算时钟频率的任意编程算法

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102536/lmk61e2-arbitrary-programming-algorithm-for-calculating-clock-frequencies

器件型号:LMK61E2

我们计划在许多设计中使用此器件、以替换另一个过时的可编程合成器。 我们需要为客户提供使用我们的软件实用程序进行任何频率编程的选项。 TI 能否在 LMK61xx 振荡器编程工具中共享用于计算寄存器映射的算法? 我们希望将此算法包含在我们自己的工具中、以便为我们的客户提供支持、帮助他们解决我们每年将交付的数以万计的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    我必须检查寄存器计算过程/算法的共享情况...但我不清楚为什么需要这种情况?  

    为什么可以使用软件工具根据配置输入生成所需的寄存器编程、然后继续寄存器编程?  

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    我们希望保持较高的 产品用户体验水平。 最好是有人使用单个命令"将时钟频率设置为100MHz"来命令我们的固件、而不是让客户遵循我们需要编写的应用手册、下载 TI 工具、导出寄存器映射、 然后将寄存器映射导入我们的软件以执行编程。 高度集成的编程解决方案还将通过简化流程和减少用户出错的空间来帮助减少支持查询的数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让我思考一下这个问题、我们可以在这里做什么。

    我将很快作出答复。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请安装 LMK61xx 振荡器编程工具 :https://www.ti.com/lit/zip/snac074

    您将在 C:\ProgramData\Texas Instruments\LMK61xx Oscillator Programming Tool\Configurations\Devices\Oscillators\LMK61E2中找到一些脚本数据

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Julian