This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:输出波形问题

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102247/cdce925-output-wave-form-question

器件型号:CDCE925

你好。

我能够在 PLL 中获得所需的频率输出、但输出波更像是一个三幅正弦波。 我本来期望更多的方波输出。

是否有办法解决这个问题?

我的输入晶振频率为16.00MHz、输出频率为19.3MHz

我使用了 TI-clock pro 程序来生成每个寄存器位、并通过 I2C 编程端口对其进行编程。

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    您的范围设置是什么? 1MΩ μ V、直流耦合、全带宽?

    我认为您有一个隔直电容器、电容值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是1x 探针、交流耦合、1Mohm 终端和全带宽。

    我使用的探头是采用1x 设置的 P6100。 我没有使用任何隔直电容器。

    我还在 i2c 编程中将10pF 编程为负载晶体电容器

    谢谢你

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我测试了一个 EVM、输出实际上是方波。 您是如何将时钟输出连接到其他器件的? 您能否断开与其他器件的连接、以便测量 CDCE925的实际输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的问题(您是如何将时钟输出连接到其他器件的?) 我将直接测量 CDCE925

    我从 Y1和 Y5获取 CDCE925的实际输出。输出没有附加任何内容。 我只是测量 CDCE925的输出引脚

    而无需任何东西。 这可能是晶体问题吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有疑问。 示波器原理图大致如图所示、我认为这种类型的形成可能会导致巨大的 RC 常数。 这是否意味着我无法使用振荡器探测输出?

    谢谢、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    对于 CDCE925的输出驱动器而言、50pF 的负载太大。 这将导致您正在测量的正弦波信号。 您将需要找到容性负载较低的探头/示波器。 小于10pF 的值会很好。

    通常、振荡器也有50Ohm 选项。 可能具有较低的容性负载。 您可以尝试使用它来测量信号。 请注意、您将看到 VDDout /2摆幅电平、因为50欧姆是理想的端接电阻。

    另请注意:请勿在 CDCE925引脚处测量、而是在接收器或 PCB 迹线末端测量。 否则、您将测量大量反射。

    此致、

    Julian