This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:跳频时锁定检测引脚

Guru**** 2771025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1104901/lmx2595-lock-detect-pin-when-frequency-hopping

器件型号:LMX2595

您好 E2E 社区、

我正在对 MUXOut 引脚上的锁定检测功能进行故障排除。 具体而言、我在全辅助模式下以非常快的速率在频率之间切换。 如果我降低该速率、我会看到示波器上的锁定检测引脚变为高电平。 但是、当我以我希望以75MHz 串行时钟的速率运行时、我可以看到实时频谱分析仪上的频率切换。 但是、当我检查锁定检测引脚时、当我希望它变为高电平时、它只是以直流为中心的噪声信号、当我希望它变为低电平时、几乎没有信号(显然有一点噪声、 但对于无信号、人们可能会期望什么。 当我希望锁定检测变为高电平时、噪声级别仍然更高)。

有没有人知道为什么我无法在开关频率非常快的情况下看到锁定检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    最好的猜测是锁定检测器响应时间比跳频时间长。 MUXout 通过读取 VTune 电压(间接)来确定锁定、如果 VCO 跳频过快、MUXout 可能无法无缝跟踪 VTune、因此其输出不是确定性的。