This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:无锁定问题

Guru**** 2761085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1104280/lmk05028evm-no-lock-problem

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

大家好、

 

很抱歉给你经常问的问题、但我需要回答

您关于解决我的无锁定问题的建议。

 

根据您的建议、我可以将 LMH05028EVM 锁定到25MHz 输入。

因此、我尝试使 EVM 锁定到67.25kHz 输入并创建148.5MHz、

或锁定到67.5/1.001 kHz 输入并创建148.5/1.001 MHz、但 EVM 没有

锁定到任一输入。

我附加了专用于67.5kHz 输入和67.5/1.001kHz 的设计文件。

您能否检查这些设计文件并向我提供建议?

 e2e.ti.com/.../LMK05028_2D00_01.tcse2e.ti.com/.../LMK05028_2D00_02.tcs

我还有一个问题。

我尝试在"User Controls => DPLLx CTL "页面中修改参数、

但这些都不能更改。

请告诉我如何更改用户控件=> DPLLx CTL 页面中的值、

 

Mita