This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:单调频率变化

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109937/lmx2571-monotonic-frequency-changes

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2820

我将 LMX2571用作频率合成器、我想让 LMX2571从当前编程的频率单调转换(大部分)为新频率。  但这是一个次要问题、即频率不会在两个密切相关的频率之间出现混频。  这应该是相当任意的、我应该能够从一个频率变为一秒到第三个频率等、没有期望我会回到第一个频率、所以这并不是一项真正的 FSK 任务。

那么、我应该如何做到这一点、我的限制是什么?  我是否必须使用 F1和 F2寄存器集作为它们之间的双缓冲器和乒乓?  我是否也可以仅使用写入 F1和忽略 F2来实现它?  我是否需要保持 N 分频器的整数部分恒定以获得单调性?  我是否必须保持 DEN 常量?  我假设在没有断续模式的情况下无法即时更改输出分频器。  我肯定应该设置 FCAL_EN 吗?  肯定不会设置它?

如果知道大多数限制条件即将到来、我可以解决这些限制条件、但我无法访问调制域分析器、因此、我只需不断使用潜在的设置、直到我确定哪些设置可行、哪些设置无效、这是不切实际的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    FSK 模式下的频率偏差有限制、因此如果您的电流频率与新频率之间的差值频率大于 FSK 模式可支持的频率、则实际上不能使用 FSK 模式。

    F1F2模式允许您在两个预定义(校准) VCO 频率之间非常快地切换。 如果您具有第三个频率、则需要进行校准。 有关详细信息、请参阅数据表第8.1.4节。

    如果您正在执行跳频、并且希望尽可能缩短开关时间、则可能需要 LMX2820。 该器件具有 InstCal 功能、您只需对整个 VCO 范围执行一次校准即可。 校准后、您可以在大约2.5µs μ s 内更改为任何频率。