This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:ZDM 解决方案

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111961/lmk5b12204-zdm-fucntion-implemention

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

您好!

我希望您在下面确认一下。

*我想使用 LMK5B12204在输入时钟和输出时钟之间对齐相位。
根据数据表、有以下说明。但没有关于寄存器设置和内部功能块的信息。

*如果启用零延迟模式(ZDM)同步、则输出将具有确定性的输入到输出相位关系。
(P56、图9-33、PLL 启动序列)

是否可以通过使用此器件实现 ZDM 功能?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BR、

    是的、ZDM 功能可用于在输入和输出时钟之间对齐相位。

    遗憾的是、LMK5B12204不支持 ZDM 模式。

    LMK5B12204的8通道版本支持输入和 OUT7之间的 ZDM。 8通道版本是 LMK05318B。

    此致、

    起亚拉赫巴