This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:可能的数据表错误

Guru**** 2878060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110472/lmk61e2-possible-datasheet-mistake

器件型号:LMK61E2

大家好、

我们的客户指出、他们在表1中提到的器件地址中发现了错误。 表中的状态 为10110,分别为0x0、0x1或0x3。 在引脚功能表中、引脚地址的影响涉及00、01和10、它们不匹配。

您可以确认这一点吗? 还有什么足够的价值?

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    因此、根据表、这意味着地址可以是以下3个地址之一:  

    1. 10110-00
    2. 10110-01
    3. 10110-11.

    但是、根据引脚配置、它建议:  

    1. 添加引脚保持断开(悬空)--> 01。 这将导致10110-01  
    2. 添加连接到 VDD 的引脚--> 10。 这将导致10110-10
    3. 添加了连接到 GND 的引脚--> 00。 这将导致10110-00  

    我看到了混乱、让我仔细检查一下内部情况、然后返回给您。  

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    你好。 您是否已成功确认了这一点?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!  

    我已验证表1中是否包含拼写错误-应该是:  

    这已被捕获、并将在下次更新数据表时进行更新。  

    此致、

    Amin