This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:编程后 VTune 输入”

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111419/lmx2581-vtune-in-input-after-programming

器件型号:LMX2581

如果对 LMX2581进行编程以输出特定频率、是否需要 Vtune 引脚? 如果没有、应该将其连接到高电平吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tate、

    VTune 必须连接到环路滤波器。 下面是三阶滤波器、根据您的应用需求、也可以使用二阶滤波器(不带 R3和 C3)。

    如果您不知道需要什么滤波器、只需复制 EVM 中使用的滤波器。