This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:使用 TICS Pro 时未连接器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111382/lmk05318bevm-device-not-connected-when-using-tics-pro

器件型号:LMK05318BEVM
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

您好专家、

客户已将 LMK05318BEVM 作为 EVM 用户指南、但 GUI 始终显示"器件未连接"。 请帮助您建议如何解决此问题?

跳线均为默认设置。 J13上添加了5V 电源。

2.打开 TICS Pro、选择器件作为 LMK05318B

3. GUI 无法识别设备,连接模式为“设备未连接”

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    请尝试拔下 USB 并重新插入。 有时需要这样才能建立连接。

    此致、

    起亚拉赫巴