This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:SPI 模式需要 STATUS0和 STATUS1上的浮点功能?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110998/lmk05318b-float-required-on-status0-and-status1-required-for-spi-mode

器件型号:LMK05318B

整个数据表指示上升沿 HW_SW_CTRL 上的悬空 PDN 用于配置 EEPROM_SPI 模式。 但是、第7页的注释表示在 PDN 上升沿的 STATUS0和 STATUS1上也需要浮点。

我们希望 STATUS0具有外部上拉和 EEPROM_SPI 模式的集电极开路。 注释中是否说这种组合是不可能的?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 EEPROM + SPI 模式下启动时、状态引脚必须在初始启动时悬空。 这意味着在 EEPROM + SPI 模式下首次启动时、状态引脚上具有外部上拉电阻的集电极开路。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解、但这有什么理由? 为什么仅 HW_SW_CTRL 引脚就能够提供此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 SPI 模式下、器件使用状态引脚来确定器件是否在 SPI 中引导。 这三个引脚(HW_SW_CTRL、STATUS0和 STATUS1)暂时作为3级输入运行、 以确定 POR 期间的 SPI 器件启动模式。

    当状态引脚悬空时、仍可将其用作 LVCMOS 输出。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚

    我对涉及 STATUS0和 STATUS1的理由很好奇。 为什么需要三个 IO 引脚、而仅仅是 HW_SW_CTRL 悬空、那么我们处于 EEPROM_SPI 模式、如表6-2所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们器件的内部结构设计为使用 HW_SW_CTRL、STATUS0和 STATUS1引脚来选择启动模式。

    根据这些引脚的设置、OP_MODE 设置如下所示。 OP_MODE 是只读寄存器。

    在 I2C 模式下、状态引脚无关、但对于 SPI、它们需要悬空。

    这就是我们的设计团队创建器件内部启动结构的方式。

    此致、

    起亚拉赫巴