This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:对于 TICSPRO-SW、如何加载器件信息

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109500/cdci6214evm-for-ticspro-sw-how-to-load-device-information

器件型号:CDCI6214EVM
主题中讨论的其他器件:CDCI6214CDCE6214

刚刚加载的 TICSPRO_SW 希望使用 CDCI6214器件。 如何加载设备文件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    要选择 CDCI6214配置文件、请导航至  Select Device -> Clock Generator/抖动 消除器(单环路)-> CDCI6214、如下所示。

    要将 TCS 文件加载到 TICS Pro 中、请导航至  File -> Load、如下所示。

    将打开一个文件资源管理器窗口、您可以选择要加载的文件。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    当我选择 CDCI6214时出现问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    请从 以下网站重新安装 TICS Pro 软件:https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    可能是第一次未安装配置文件。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装后出现相同问题。

    我应该在"TICS PRO"下看到"Configurations"子文件夹、对吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    CDCI6214配置文件的位置路径如下:

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 消除器(单环路)\CDCI6214

    您是否看到任何位于此处的文件?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "TICS Pro"下的唯一子文件夹是"驱动程序"、而不是"配置"子文件夹

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    我相信您所处的位置不对。 我相信您正在查看 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TICS Pro

    请确保您正在查看  ProgramData 下。  它是一个隐藏文件夹、因此我建议复制我在下面提供的路径并将其粘贴到文件资源管理器的顶部栏中。

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 消除器(单环路)\CDCI6214

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说的对、它是一个隐藏文件夹、其中包含器件信息。
    那么、应用程序需要什么才能看到它。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管错误消息中没有列出该文件夹下的确切文件

    文件夹

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 消除器(单环路)\CDCI6214

    文件

    pyshell_display.png

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    很棒,很高兴你找到了它!

    既然您有了正确的文件夹、请执行以下步骤:

    1.关闭 TICS Pro。

    2.下载随附的 zip 文件夹。

    e2e.ti.com/.../7127.CDCI6214.zip

    3.解压缩文件夹并复制其中的所有文件。

    5.删除  C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 Cleaner (Single Loop)\CDCI6214 文件夹中的所有文件,并将所附 zip 中复制的文件粘贴到文件夹中。

    4.重新打开 TICS Pro、现在配置文件应该能够正确加载。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在有不同的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以加载其他器件、例如 CDCE6214、但不能加载我需要的 CDCI6214。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    您能否提供以下文件夹中文件的屏幕截图: C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 Cleaner (Single Loop)\CDCI6214

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    让我们尝试另一种加载配置文件的方法。

    1.下载随附的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../7167.CDCI6214.zip

    2.不要解压缩文件夹。

    3.将 zip 文件夹名称更改为 CDCI6214.zip (当前为7167.CDCI6214.zip)。

    4.打开 TICS Pro 并导航至 Select Device -> Import User Device。

    将打开一个文件资源管理器窗口。

    6.导航至保存 zip 文件夹的文件夹位置,然后将其打开。

    7、配置文件现在将加载到 TICS Pro 中。

    8.要选择配置文件,请导航至 Select Device (选择设备)--> User Devices (用户设备)--> CDCI6214。

    9. CDCI6214配置文件将打开,您可以开始使用它来创建设备配置。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我在办公室休息一天来核实这项职能的运作情况)

    仍然不工作。

    导入过程中很奇怪、它会显示此内容(不是"ProgramData"文件夹)

    器件之后运行

    与之前一样的误差。

    如果我重复相同的步骤、但删除的内容  

    C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-抖动 消除器(单环路)\CDCI6214

    以前。 导入后未找到 CDCI6214。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法获得该软件的早期版本、TICS 1.7.2.0似乎可以正常工作。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    不幸的是、没有。

    您能否联系您当地的技术销售代表、并请求他们与 CTS 团队(特别是起亚拉巴)建立电话联系、讨论 CDCI6214 GUI?

    我相信您执行了我提供的某些步骤、但我相信、如果我们一起完成这些步骤、我们就可以使配置文件正常工作。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需从原始安装中重命名一个 png 文件、它就可以正常工作!!!

    除了原始安装帮助之外,以上列出的所有步骤均不能执行。

    如果检查了所有支持的器件、则对于软件升级、这将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    好的、我会通知软件团队解决这个问题。

    此致、

    起亚拉赫巴