请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 大家好、
根据我们的客户、他们在其中一个应用中使用 CDCI6214。 其器件的输入是一个 HCSL 信号。 数据表的第9.2.2节规定:"对于 HCSL 输出缓冲器格式、使用器件引脚和50 Ω 接地端之间的串联电阻器优化接收器输入端的信号完整性和压摆率。"
他想知道器件的输入端是否需要任何输入交流耦合和偏置、或者如果输入通过交流耦合直接馈送到 CDCI6214、而不需要任何偏置、则可以正常工作。
此致、
Danilo