This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:PLL 停止工作

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109592/cdce925-pll-stopped-working

器件型号:CDCE925

你好

我正在使用 I2C 通信对该板进行编程、它一直运行良好、突然停止了编程。 当我在 STM 多维数据集 IDE 会话中运行调试会话时、它甚至不会经过断点。 SDA 端口有3伏的上拉电阻器、我已经检查了电压以确保有足够的电压。 当我检查引脚15、14时、电压读数为0。 我还检查了 VDD 上的电压、并确保其为1.8V。 什么可能导致此问题? 该 PLL 连接到驱动 THs 3092。 如何判断该芯片是否已死?  

非常感谢!

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    SCL 和 SDA 引脚在空闲时应处于高电平。 请检查它们是否在电路板上的某个位置短路。 如果您有测量电源电流的条件、您还可以检查电流消耗是否仍在正常范围内。

    此致、
    Hao