This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:只读寄存器(R0-R10)被意外更改

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1102305/lmk03328-read-only-register-r0-r10-was-unintentionally-changed

器件型号:LMK03328

尊敬的同事

当 LMK03328的 EEPROM 将 数据加载到寄存器时 ,我们声称 PDN 为低电平。

之后、LMK03328的只读寄存器(R0-R10)已过载。

然后,当我们读取只读寄存器(R0-R10)时,我们获得 F8h。

此外、从器件地址更改为 F8h。

如何 在  数据表中将只读寄存器(R0-R10)撤消为出厂数据?

非常感谢!

此致、

Tomoki Kaneko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoki、

    您不必担心 R0到 R7。 这些是供应商 ID、产品 ID、版本 ID 和部件 ID。 零件标识因零件而异。 R8和 R9是状态寄存器、因此这些值也无关紧要。 R10是 I2C 地址、可通过写入 EEPROM 映像的字节11来更改。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如何使用 EEPROM 的字节11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomoki、

    如果您使用 Ticspro、您可以执行以下操作:

    步骤2是手动更改 GUI 映射中的字节11。 如果不起作用、您可以首先将所有内容保存到 EEPROM 文件、更改 EEPROM 映射中的字节11、然后将 EEPROM 文件导入 GUI 映射、然后写入 EEPROM。

    对 EEPROM 进行编程后、读回 EEPROM 进行比较。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你