This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208:CDCM6208V1H

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1109885/cdcm6208-cdcm6208-cdcm6208v1h

器件型号:CDCM6208

您好!  

在器件 CDCM6208V1和 CDCM6208V1H 之间、预配置设置存在差异。  我们板载了 CDCM6208V1、现在该版本不可用、我仅获取 CDCM6208V1H、因此我 可以直接替换新版本吗?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CDCM6208v1和 V1H 之间的差异仅为预配置的引脚模式。 如果仍然使用 I2C/SPI、则可以将其中一个替换为另一个版本、并保持编程不变。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。