This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:时钟输出不正确

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110853/lmx2594-clock-output-is-not-correct

器件型号:LMX2594

我是第一次使用 LMX2594。 输入时钟为100MHz、所需输出频率为120MHz、但我得到的是124MHz。

我根据 TicsPro 值对所有寄存器进行了编程、但锁定信号将发出。

无同步、无斜坡模式。

请帮助我调试该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享使用过的 TICS Pro 配置文件以查看设置?

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您重放、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播、  e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_100_5F00_150_5F00_Con.tcs

    我已附上 Tics pro 文件和原理图文件。 我使用 LMX2594生成 Xilinx RFSOC FPGA 的时钟内部 ADC

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的配置文件看起来不错、适用于150MHz 输出、应生成精确的输出频率。

    如上所述、当您配置为120MHz 或150MHz (来自上述配置文件)但频率不正确时、它会显示锁定检测信号。

    以下是需要检查的几件事、

    1. OSCin 输入参考频率是否正确(100MHz)? 所需的振幅电平?

    2.对于测量、请使用配置的输出频率检查下跨度的输出。

    下面是针对120MHz 输出 FYR 的更新配置文件。

    e2e.ti.com/.../LMX2594_5F00_100_5F00_120_5F00_Con.tcs

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我的配置文件中有一些问题。