This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:突发模式斜坡

Guru**** 2510255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108018/lmx2595evm-burst-mode-ramp

器件型号:LMX2595EVM

大家好、

我们收到了我们的一位客户的此项询问。

我正在从事一个使用 FMCW 技术的项目。 为此、我将使用 LMX2595EVM 生成具有 PLL+VCO 斜坡模式功能的线性调频脉冲信号。 我已经测试了具有200MHz 带宽的自动斜坡模式、它工作正常。

现在我想使用突发模式、但器件的数据表提供的有关该器件的信息很少。  我的问题基本上是了解总线模式是如何工作的。 我需要读取哪些寄存器来了解突发模式何时启动以及何时完成、以及是否有任何外部触发器来手动控制何时触发下一个斜坡。

我已经阅读了 LMX2595EVM 的每本手册、但不清楚如何解决此问题。 是否有任何文档可以帮助解决问题?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们没有有关此函数的文档。  

    明天我将为您提供一些指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    让我们以以下示例为例:

    在将 RAMP_EN 位编程为=1后、将有六个斜坡。 即、上升、下降、上升、下降、 向上、向下、则不再斜升。

    如果我们设置斜坡计数= 4、则将有4个斜坡:向上、向下、向上、向下、然后不再斜升。

    我发现下一个斜坡 Tigger 必须是斜坡转换、其他选项不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    这是我们客户的回应。

    首先、感谢您快速而简洁的回答! 非常有帮助。

    不过,我还有一个问题。 由于我稍后要将此模块与 FPGA 集成、我需要了解当斜坡突发模式在 RAMP_EN = 1后结束时、寄存器会发生什么情况。 我经历的是、当我发送一个斜坡突发时、我等待2或3秒、我使用命令"Read All Registers"、我注意到每个寄存器保持不变。

    我的问题是:这应该发生吗? 不过、启用斜坡突发模式的 RAMP_EN 位和位会自动更改为"0"。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是正常情况。 在突发模式完成后、RAMP_EN 位会自清零。 这就是它停止斜升的原因。 但是、自清零过程没有经过 SPI 接口、所以当我们执行回读时、我们仍然看到 RAMP_EN = 1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    以下是我们客户的反馈。

    我有一个最后的问题。 硬件为诸如斜坡使能、斜坡转换或此类事件提供某种外部触发? 可以使用哪个物理端口来实现此目的?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    以下 IO 用于获取外部触发器输入或事件输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我刚刚收到了我们客户的回复。

    很抱歉、但我看不出来您的最后一个答案能为我提供什么帮助。

    我觉得我的问题不是很清楚。 我想了解的是、如果有任何方法可以在"突发斜升模式"下触发斜坡、因为如果我想将此模块与 FPGA 集成、我可能需要一个输入触发器来控制斜升。 如何执行此操作? 是否有任何外部触发器用于此目的?

    我附加了一个具有两个潜在输入触发器的图像、但我不确定这是否是我的解决方案。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果问题是可以在突发模式下触发单个斜坡计数、则答案是否定的  

    尽管有一个选项(斜坡下一个触发)可用于选择触发源、正如我之前所说的、只有斜坡转换有效。