This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:ZDM 用例

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111724/cdci6214-zdm-usecase

器件型号:CDCI6214

您好!

我希望您确认我是否可以使用以下用途。
--
用例:
*输入为25MHz LVDS。
*输出为2x 125MHz LVDS。
*所有 VDDxx 的电源为3.3V。
*将 ZDM 与内部 FB 搭配使用

问:我是否理解我们可以在输入时钟(REFP/N (外部参考时钟)和两个输出时钟之间进行补偿?
(根据数据表、内部 FB 模式似乎只能用于 CH2的输出。 因此、在我的示例中、当我们使用 CH1和 CH2作为2输出时钟时。 从 CH2输出到 PLL 的 FB 可用、预计将对齐输入时钟相位和2输出时钟相位。(不仅 CH2时钟、而且 CH1时钟)
--

BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi、

    您可以在使用 ZDM 模式时使输出对齐。 您必须为此同步输出分频器。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian-San、您好!
    感谢你的答复。
    >使用 ZDM 模式时,可以使输出对齐。 您必须为此同步输出分频器。
    是否有任何同步输出分频器的方法?
    (根据数据表、有两个分频器。 用户是否应该使用5位延迟(CHX_SYNC_DELAY)通过参考输出时钟来同步两个输出?)

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuichi、

    我必须纠正自己。 您不需要同步。 您可以使用 CH2输出分频器进行反馈。 然后在 CH1_mux 或 ch3_mux register.z 中选择 CH2

    使两个输出同步。

    此致、

    Julian