This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:仿真模型不可用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, LM555, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111060/ne555-simulation-model-not-available

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件:TLC555LM555

各位专家:

你好。 在该问题上寻求您的帮助。

我已经下载了 PSPICE for TI、但只有 TLC555模型可用、它是 CMOS 版本、而 NE555p 是 BJT 版本。

TLC555是555计时器的 CMOS 版本、因此它不会有所帮助。 是否有可能提供 NE555p 定时器的晶体管级原理图、最好与晶体管的尺寸(即发射器长度和宽度)和电阻值一起提供?

LM555的数据表中提供了晶体管级原理图(尽管未提供其晶体管参数)、但 NE555p 没有提供相同的原理图。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    我们无法提供设计的详细程度、但在 Tina TI 内部构建了一个模型。 在下图中、您可以在"半导体"部分看到有一个555计时器。 您可以双击它以将类型更改为 NE555。 TLC555是我们目前拥有的唯一组件级模型。 TINA TI 是我们在以下位置提供的免费下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    如果您对如何使用 Tina 有疑问、我可以为您提供帮助。  

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供这些信息。

    我们也已经检查了 TI-TINA 软件、但它不会为我们提供用于建模的晶体管级信息和参数。 我们需要此信息、因为我们需要知道每个晶体管和电阻器的 NE555计时器电路中的电流值。

    但是、正如您提到的、TI 无法与我们共享这些信息、那么您是否可以验证所附的 LM555 SPICE 模型是否正确、即我们是否可以使用它来仿真 LM555计时器并将结果与实际的 LM555计时器进行比较? 它是作为 Ngspice 软件的一个示例提供的。

    希望听到您的反馈。

    非常感谢您的一贯支持。

    此致、
    阿尔基·A.

    e2e.ti.com/.../555_2D00_timer_2D00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    提取所有信息以进行核查将非常困难。 自从该产品在近50年前发布以来、我们没有活跃的设计人员。 我们已经从组件级仿真开始、我们的仿真是运行速度快得多且收敛问题少得多的宏行为模型。 我们无法验证或支持公司外部开发的模型。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Chris Featherstone