This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:[时钟多路复用器]替代建议查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2180, LMK00105, LMK00304, LMK00101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1113241/lmk1c1102-clock-mux-substitute-recommendation-inquiry

器件型号:LMK1C1102
主题中讨论的其他器件:LMH2180LMK00105LMK00304LMK00101

大家好、TI 支持团队

我收到了一个客户的请求、建议为以下部件推荐更换部件。

竞争对手产品名称:Si53307

客户发现的器件是 LMH2180、但由于工作频率较低、因此应用起来似乎很困难。

请推荐可替代竞争对手产品的产品。

请尽快检查。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    LMK00304或 LMK00101/LMK00105可替代 Si53307。 客户在其应用中需要 Si53307的哪些功能? 我可以提供更详细的建议、其中包含以下信息:
    所需输出的数量
    输入/输出格式
    工作频率
    输入复用要求

    此致、
    Connor