This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:在 Fosc 偏移处出现 LMX2581可怕的杂散

Guru**** 2810135 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1112182/lmx2581-lmx2581-terrible-spurs-at-fosc-offset

器件型号:LMX2581

你(们)好。

最近为 LMX2581创建了自己的电路板后、我在 Fosc 偏移处收到了可怕的杂散。 使用50MHz 晶体、可以看到偏离所需主信号-40dB 时、在50、100、150MHz 处的杂散。

是否有任何关于如何抑制这些干扰的想法?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    您能否分享您的原理图和寄存器设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望您能看到这一点。  

    寄存器设置。

    R15 0x021FE80F
    R13 0x4082C10D
    R10 0x210050CA
    R9 0x03C7C039
    R8 0x207DDBF8
    R7 0x00082317
    R6 0x000004C6
    R5 0x0030E005
    R4 0x00000004
    R3 0x200CF423
    R2 0x0FD09002
    R1 0x95B72021
    R0 0x4040E800

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Callum、

    根据您的寄存器设置、我有以下配置。  

    在下面的中、VCO 频率不正确、您的 FPD = 25MHz 吗?

    如果您的参考时钟为50MHz、则 OSC_FREQ 应为=0。

    通道 B 未使用、我们建议将 OUTB_MUX 设置为等于 OUT_MUX。

    您在 XO 之后有一个 T 焊盘、是否可以将其移除以查看杂散是否有改进?