This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS503:内部上拉电阻器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1112908/cdcs503-internal-pull-up-resistors

器件型号:CDCS503

大家好、

数据表中指出、SSC_SEL0、SEL1、OE 和 FS 引脚具有内部上拉电阻器、但电阻器值是多少?
此外、我能否将一个外部上拉或下拉连接到这些引脚中的每一个引脚?
如果是、建议的电阻值是多少?

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San、您好!

    内部上拉电阻通常在100k 欧姆范围内。 如果需要、您可以使用1至5k Ω 电阻器从外部上拉或下拉。

    请参阅此应用手册已剪贴:

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian-San:

    感谢您的回复。
    我将会参考它。

    此致。
    Ryu