This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:我是否需要在直接访问 EEPROM 编程流程中写入所有寄存器

Guru**** 2768105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1112297/cdce6214-do-i-need-to-write-all-registers-in-a-direct-access-eeprom-programming-flow

器件型号:CDCE6214

各位专家、专业人士以及应用工程师、大家好!

 

我按照 SNAS811的第9.5.2.2节和第1步回读基页、或者修整值在我的制造环境中不方便。  

 

我已经从 EEPROM 基页的表21中查看了指示修整值的 EEPROM 寄存器位。  它们都包含在 EEPROM 寄存器7至14和 EEPROM 寄存器15中。  幸运的是、我没有在这些领域设置任何其他位。  那么、我的问题是、如果使用直接 EEPROM 访问、我是否可以完全跳过这些寄存器?  而不是读回整个基页、修改位并再次写入基页。

 

您推荐的 EEPROM 直接访问流程:

  1. 阅读基页
  2. 根据需要修改基页寄存器以保留修整值
  3. 解锁 EEPROM
  4. 将所有 EEPROM 寄存器从0x63写入0x0
  5. 锁定 EEPROM

 

我要做的是:

  1. 解锁 EEPROM
  2. 将 EEPROM 寄存器0x63写入0x10
  3. 写入 EEPROM 寄存器0xE
  4. 将 EEPROM 寄存器0x6写入0x0
  5. 锁定 EEPROM

您是否发现上述方法有问题?

 

期待您在24小时内做出响应!

 

此致、

Rob Rodrigues

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉耽误你的时间。 是的、我认为没关系。 我看不到您的方法有任何问题。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    希望你们做得很好。  

    感谢您的确认。  如果遇到问题、我会告诉您。

    此致、

    Rob