This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1EVM:从.TCS 文件写入 EEPROM

Guru**** 2939040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110437/cdce6214-q1evm-eeprom-write-from-tcs-file

器件型号:CDCE6214-Q1EVM

您好!

这是我们客户的询问。
在.TCS 文件打开的情况下、使用 TICS.Pro 将设置写入 EEPROM 会导致错误。

此操作是否正确?

将.HXT 文件写入 EEPROM 并读取它并将其保存为.HXT 文件没有问题。 因此、与 USB ANY2的连接似乎没有问题。

您能不能从随附的错误消息中告诉我们一些信息?

另一方面、在读取.tCCs 文件后、按下"Write All Regs"似乎可以写入。

是否可以通过该操作写入 EEPROM?

我的客户询问、因为在使用 EVM 将数据写入 EEPROM 后、需要将此 IC 发送给终端用户。

将数据从.TCS 文件写入 EEPROM 的正确步骤是什么?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    您能否通过测试芯片的输出频率来验证 EEPROM 是否正确写入? 错误消息可能不是真实的。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    据说无法检查输出、因为它是一家只将数据写入内存的公司。 他们被要求制作100份副本并提供给最终用户。

    客户意见
    ========================================================================================================
    点击"wite all Regs"后、应将其写入 EEPROM。 我通过以下程序加以确认。

    //从.TCS 文件中单击"Write All Regs"(写入所有寄存器)以写入 EEPROM
    //读取 EEPROM 并将其保存在.hXT 文件中。
    //要写入设备(复制100个),请单击“wite File to EEPROM”(将文件写入 EEPROM)以写入保存的.HXT 文件。
    ========================================================================================================

    此过程是否是写入 EEPROM 的正确方法?
    我将原始.TCS 文件与我创建的.HXT 文件进行了比较
    我不知道 EEPROM 的内容是否相同。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    程序看起来不正确。 单击"写入所有寄存器"只会将所有寄存器写入器件(易失性存储器)。 它不会向 EEPROM (非易失性存储器)写入任何内容。 写入所有寄存器后、您需要使用寄存器提交方法写入 EEPROM (仅适用于第一个器件)。 确保选择正确的 EEPROM 页面。 写入 EEPROM 后、用户应重启电路板电源、测试其所有功能并确保 EEPROM 正确。  

    之后、从文件中读回 EEPROM、现在您得到了最终的 EEPROM 设置。 对于所有未来的器件、请使用直接访问方法并将此文件写入 EEPROM。 还建议再次读回 EEPROM、并将其与写入的内容进行比较。 EEPROM 映像的所有64字节都应完全相同。 简而言之、使用寄存器提交方法进行评估并获取第一个 EEPROM 文件。 获得 EEPROM 文件后、在生产中使用直接访问方法。

    此致、
    Hao