This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:100kHz 输出的相关寄存器设置

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM, CDCDB800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108951/cdci6214-related-register-setting-for-100khz-output

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: CDCDB800

专家您好!

我们的客户想要知道他们必须为100kHz 输出设置哪个寄存器。

您能否为我提供此设置的示例?

其目标输出为100kHz。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以在 Ticspro 中使用简单的频率计算器。 输入目标输出频率、然后单击按钮。 如果需要、您可以选择另一个 VCO 频率。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    我有一些简单的问题。

    1.您对使用参考输入时钟有什么建议吗?

      我们的客户不希望使用 REFP/N

    2.能否为每个输出端口单独设置频率?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    我有另一个问题。

    对于超过8个输出端口、每个端口的单独控制输出频率、输出频率范围为100KHz ~ 250MHz、您是否有任何建议器件?

    我找不到符合这些规格的合适器件。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    请回复我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    你在度假吗?

    几天内我没有收到您的反馈。

    我需要您的支持。

    请将上述问题的指南发送给我吗?

    此外、我需要您 查看 CDCI6214EVM 的原理图和 BOM 列表。

    它们将使用晶振而不是 REFP/N

    首先、您能否向我提供您建议的晶振规格?

    这是原理图。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的时间。 请在下面查找我的意见:

    您可以使用 XTAL 作为参考。 XTAL 应该进入 SECREF。 未使用的输入可保持悬空。

    2.可以、但存在某些限制。 通常、您必须确保任意两个输出频率中的一个公共倍数在 VCO 频率范围内。 例如、156.25MHz 和100MHz 的常见倍数是2.5GHz、这在 VCO 频率范围内(对于该器件为2.4至2.6GHz)。 可在数据表中找到)。 因此、这两个频率可以同时生成。

    我们 没有支持低至100kHz 的器件、并且有单独的 OE。 CDCDB800具有单独的 OE、但频率范围有限。

    4.您可以在本应用手册 中找到 XTAL 建议:https://www.ti.com/lit/an/snaa331/snaa331.pdf?ts=1656345518881&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCDCE6214-Q1

    5、这个原理图片段没有显示太多信息、但是至少这个部分看起来不错。

    此致、
    Hao