This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D2102:SE 至 DE 转换

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1112489/lmk1d2102-se-to-de-conversion

器件型号:LMK1D2102

大家好、团队、

我想使用 LMK1D2101将单端时钟(从 ASVTX-13-A-19.200MHZ 生成的0.8 Vpp 削波正弦波)转换为差分 LVDS 时钟。 是否可以将此设备用于此目的? 如果是、您能否提供一些示例原理图、让我了解如何在此配置中使用该器件。 提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandra、

    您可以使用此电路:

    VIH/VIL 是在 LMK1D21xx 输入引脚上测得的削波正弦波的顶层和底层。

    Vth 可通过电阻分压器生成。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的回答。 我有几个问题:-

    1)是否需要在正输入端子上提供任何类型的偏置? 或者、一般来说、除了此图中所示的情况外、是否需要添加任何其他外部无源器件?

    2) 2)在本例中、Vref 的作用是什么?  是否需要将其连接到负极端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    1、不需要偏置。 您将在负输入引脚上使用 Vth 设置比较器阈值(请注意、需要在 LMK1D 输入引脚上测量 VIL/VIH、或从 XO 数据表中获取 VOH/VOL)。 不需要其他终端。 我会首先放置一个0欧姆 Rs。 您可能需要向 XO 供应商询问输出阻抗、以便将 Rs +输出阻抗匹配为50欧姆(或您的 PCB 布线阻抗)。

    2.在这种情况下不使用 Vref。 您可以将该引脚保持悬空。

    此致

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的澄清。

    我是否正确地说 Vref 用于交流耦合差分应用以在其中设置共模?

    此致