This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:相位噪声规格和最大限度降低噪声的最佳策略

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2541, LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110367/lmx2541-phase-noise-spec-and-best-strategy-to-minimise-noise

器件型号:LMX2541
主题中讨论的其他器件:LMX2572LPLMX2485E

大家好、我希望在140-160MHz 的范围内实现具有相当严格的相位噪声要求的 LO。 我已经了解 了 LMX2541SQ2060E、VCO 输出分频器看起来可以通过以更高的频率运行 VCO 然后在输出端进行分频来实际提高 PN 性能-这是正确的吗? 是否有任何合成器 IC 可在此频率范围内提供更好的相位噪声性能? 或者、使用具有外部 VCO 的 PLL 或外部变容二极管解决方案是否更合适?

非常感谢您的参与、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正确、2分频可将相位噪声提高6dB。  

    您的相位噪声要求是什么;输出数量;输出格式;电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我的工作频率范围为~155 - 165MHz。 我们的通道带宽为25kHz、相邻通道的带宽要求为-70dBc、相当于-70-(20log[25])=-114dBc/Hz 相位噪声规格。 电流消耗不是问题。 我们只需要一个输出。 我的问题是:

    1. 对于上述应用、PLL 合成器是否有良好的选择?

    2.您是否建议使用2/4/8分频输出分频器-这理论上会将相位噪声降低3/6/9dB 吗?

    由于集成的变容二极管会对 VCO 产生噪声、因此在 VCO 中使用外部变容器是否需要获得任何增益?

    非常感谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我推荐 LMX2572LP、它的相位噪声比 LMX2541好。 在25kHz 偏移时、相位噪声可小于-130dBc/Hz。

    所有合成器(具有内置 VCO 的 PLL)都使用高频 VCO (GHz)和分频器来支持"任意频率"输出。 因此、如果您决定使用合成器、则必须使用分频器。

    其他建议是使用独立 PLL、例如 LMX2485E。 您需要选择一个可满足相位噪声要求的 VCO (或设计您自己的 VCO)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel、在哪里可以找到这些选项的最佳价格? 我希望能找到一款价格为3-5美元的器件、价格为1000件。 非常感谢、Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不是讨论价格问题的合适人选、请联系当地的 TI 代表以解决价格问题。