This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM1802:我使用 CDCM1802进行正弦到方波转换、如下图所示。 如果有任何需要、请建议您使用。我从 TCXO 正弦波馈送的输入功率。

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102, CDCM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111566/cdcm1802-i-am-using-cdcm1802-for-sine-to-square-wave-conversion-as-shown-in-fig-below-kindly-suggest-if-anything-required-along-with-this-input-power-i-am-feeding-from-tcxo-sine-wave

器件型号:CDCM1802
主题中讨论的其他器件:LMK1C1102

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要将 LMK1C1102视为替代器件。

    原理图对我来说很好。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以继续操作、还是应该选择 LMK1C1102?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以继续使用 CDCM1802。 LMK1C1102将是一款性能更高且更新的器件。

    此致、

    Julian