This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00338:LMK00338RTAT -原理图验证

Guru**** 2509975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110787/lmk00338-lmk00338rtat---schematic-verification

器件型号:LMK00338

您好!

我们计划 在设计中使用 LMK00338RTAT PCIe 时钟缓冲器。

2个输入时钟和5个输出 HCSL 时钟。

我们不需要 OSC 输入和 LVCMOS 输出。(对于未使用的引脚有任何指导原则吗?)

请验证原理图并尽快发送反馈。

谢谢& R̥egards

Dhanalakshmi D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanalakshmi,

    原理图很难读。您能否再分享一下?

    OSC 输入和 LVCMOS 输出引脚可保持悬空、

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../vendor_5F00_review_5F00_sch_5F00_mobiveil.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    感谢您的回复、

    以上 PFA 供您审核。

    此致、

    Dhanalakshmi D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanalakshmi、

    您可以使 CLKIN_SEL1始终拉低、因为您只能在 CLKin0和 CLKin1之间切换。 由于内部下拉、您可以将 CLKIN_SEL 保持断开状态。 如果您在输入之间切换、则需要从外部控制 CLKIN_SEL0。

    REFOUT_EN 上的连接正常、但由于内部下拉、外部电阻器不是必需的。

    正如前面所述、OSCin 可以保持浮动。

    原理图的其余部分对我来说似乎正常。

    此致、

    Julian