This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:有问题的手动 MOSFET 上电

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124580/tpl5110-q1-manual-mosfet-power-on-question

器件型号:TPL5110-Q1

大家好、

您能否帮助检查客户是否使用施加到 DELAY/MD_DRV 引脚的手动 MOSFET 上电 、在 M_DRV 期间是否为高电平、以及是否如下图所示完成了信号输入、然后、TIP 计时器何时开始?  您可以帮助检查此类条件的顺序吗? 非常感谢您的支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    蓝色的 DONE 信号将被忽略、因为 DRV 由 DELAY/M_DRV 信号保持低电平。