This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:REFx 频率监控器故障始终处于活动状态

Guru**** 2865890 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123886/lmk05028-refx-frequency-monitor-fault-is-always-active

器件型号:LMK05028

大家好、TI 团队。

当我使用 LMK05028时、我对基准输入监控中的频率监控有一些疑问。 8个输出与输入时钟(REF0)没有固定的相位差。 到目前为止、我们发现四个状态(检测到 PLL1锁定、 检测到 PLL2锁定、 DPLL1失锁和 DPLL2失锁)都是正常的。 但是 REF0频率监控器故障 始终有效、 这会导致 DPLL1和 DPLL2不工作、而另一个基准输入监控器(如振幅监控器等)则都是正常的。

我尝试更改 ppm 有效和无效阈值(使用寄存器 R219-R222、地址0xDB 至0xDE)。 我还尝试禁用  REF0频率监控器(使用寄存器 R189、地址0xBD)。 但是 、无论我如何更改阈值以及 是否禁用、REF0频率监控器故障仍然有效。

问题是:

1. 当我禁用 REF0频率监控器故障时、它是否应该被激活?

如何调整  ppm 有效和无效阈值并使其正常工作?

附件是我的 TICS Pro 配置文件。 谢谢、期待您的回复。

 e2e.ti.com/.../lmk05028_5F00_config.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maoyuan、

    当您说 REF0频率监控器故障仍然有效时、您是指 LOR_FREQ=1?

    1. REF0频率监控器如果被禁用、不应处于激活状态。

    为此、我将在下周检查您的配置。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    实际上、REFx 频率监控器故障是一个状态信号 、可以根据数据表通过寄存器配置将其分配给 STATUS[1:0]、如图1所示、我使用示波器测量了信号。 因此、我的问题中说频率监控器故障始终处于活动状态。 我认为它等效于 LOR_FREQ=1。

    正如您所说的、如果禁用、频率监控器不应处于活动状态。 但是、虽然   它被禁用、但它是激活的。 如果我使用的这个芯片损坏、我尝试更换一个新的单芯片。 但似乎芯片没有损坏、问题还没有解决。

    由于数据表中未提供控制使能和 ppm 有效/无效阈 值的寄存器、我怀疑这两个寄存器的地址可能错误。 请在   下周检查我的寄存器配置文件时确认这些地址。  

    谢谢、期待您的回复。