This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:MUXout 引脚问题(回读功能不起作用)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123550/lmx2595-muxout-pin-issue-readback-funtion-not-working

器件型号:LMX2595

我正在使用 LMX2595。

关于 SPI 连接、我可以对其进行写入、但目前似乎无法从其读取任何数据。

我知道用于读取数据的引脚是 MUXOUT、但我没有从该引脚中看到任何数据。 但是、我可以对其进行写入、我确定是因为启用和禁用断电位、我看到功耗有明显的差异(例如)。

那么、您能否确认 SDI 和 MUXout 的正确边缘是我用红色(SDI)和绿色(MUXout) ¿漆的边缘?

  

您还有其他建议或诀窍¿?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    回读数据应在 SCK 的上升沿进行采样。  

    要读回、请确保 R/W 位= 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的支持。 不过、我想采样边沿不是上升而是下降。 它现在正在工作、我将使用上面所示的 SCK 下降沿(也在图2的正下方的数据表中进行了说明)。 我想诀窍是需要覆盖寄存器0 (所有 bis '0')以启动 MUXout 引脚、从而使我们能够重新读入 SPI。 根据数据表、不应需要这种方法、但它可以正常工作。