This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:时钟解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123417/lmk03328-clock-solution

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件:LMK03318

您好!

我使用 LKMK03328作为时钟源。

 

我需要3-125MHz LVDS  

      2 - 156.25MHz CML

       2-25MHz CML

        用于我的芯片的1-100MHz CML 时钟。 为此、我需要硬件控制模式解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!
    如果您不需要第二个 PLL、LMK03318是另一个选择。 两个器件都具有可编程的 EEPROM。  
    要对器件进行编程、请参阅数据表的第10.5节。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出 频率 类型
    OUT0 25 MHz CML
    OUT1 156.25MHz CML
    OUT2 156.25MHz CML
    OUT3 100 MHz CML
    OUT4 125 MHz LVDS
    输出5. 125 MHz LVDS
    OUT6 125 MHz LVDS
    OUT7. 25 MHz LVDS

    我能否通过硬件控制实现上述配置。

    或者、我将仅获得与不安全 EEPROM 映像一同提供的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  
    您可以将这些频率设置为所需的格式、但 它们会处于不同的输出、而不是您列出的输出。 其内容如下:
    您将无法使用 HW CNTRL 实现上述配置。 您必须对器件进行编程。


    此致、  

    维森特