This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:杂散和放大器;时钟输出中的噪声级别波动

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1123450/lmx2820evm-spurs-noise-level-fluctuations-in-clock-output

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820

尊敬的 TI 团队:

我们使用 LMX2820EVM 评估 PLL LMX2820的性能。

OSCIN 引脚上来自低噪声信号发生器的输入频率为100MHz。

我们在时钟输出(RFoutA)频率4.441666GHz 中观察到以下问题。

1) 1)在200kHz、400kHz、600KHz、800kHz、1MHz 和1.6MHz 频率(200MHz 的整数倍)下观察到杂散

此处附上了这些杂散的频谱图像。 请澄清造成这些毛刺的原因。

2) 2)我们观察到输出时钟的本底噪声波动。 在 RBW 3Hz 和2KHz 跨度上进行监控时(大约3至4dB)

随函附上 LMX2820配置寄存器设置。 建议修正点。

e2e.ti.com/.../4.4416-GHZ_5F00_b.txt

e2e.ti.com/.../LMX2820_5F00_100MHz-input_5F00_4441.666MHz-Output.tcs

谢谢、此致、
Sakthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthi、

    根据您的配置、您应该在200kHz 和1.7MHz 的倍数处有杂散。

    在以下配置中、您不应看到杂散。